主题中讨论的其他部件:MSP430FR6989、 CC3235SF
尊敬的人们:
继续我的项目、其中涉及16个数字多指标类集调查发送一个我要处理的 TDM-Stream、我已经使用两个 AIC3268设计和构建了一个控制器、而这两个控制器我现在必须将其变为现实。
到目前为止、我正在使用 PPS 便携式音频(不带 TLV320AIC3268EVM-U) 来实现我的信号流、并尝试使用 MSP430FR6989 Launchpad 通过 I2C 控制 ASIC。
我在 www.ti.com/.../slaa605a.pdf 中找到的信息和 TLV320AIC3268脚本(修订版 A)上 PPC2的脚本 是我现在使用的基础、同时 还提供了 MSP430FR6989的 I2C 演示。
我本来希望能够更轻松地开始使用此 Launchpad、但最终目标是使用 其中一 个 SimpleLink MCU (CC3235或 CC1352、尚不确定)、当然、其中有 SimpleLink 音频插件。
但是、首先我需要让麦克风和编解码器进行交谈、现在我有一份不同程序示例的"沙拉"、我正在努力清理以满足我的需求...
这是一件我不敢问的事情、但如果您认为您可以帮助我 生成 一个非常简单的工作 CCS-Project 、以便与两个 AIC3268一起"交谈"、那就太棒了!
这意味着:每个 AIC 必须读取16通道 TDM-Stream 中的8个(前8个通道至 AIC nr1、其他通道至 AIC nr2)、将它们减少为一个用于线路输出的(单声道或立体声)信号、并在稍后将 其移植到 SimpleLink 处理器、 使用其 I2S 和无线功能。
我构建的硬件非常灵活、并且具有两个 AIC3268开路时的所有输入和输出可能性。
此致、谢谢。
Gustavo