This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:D 类输出功率

Guru**** 2520910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007507/tlv320aic3120-class-d-output-power

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

根据数据表、D 类放大器的输出电压为(最大值?) 2.2V RMS。

这为8欧姆扬声器提供0.61W 的平均功率、为4欧姆扬声器提供1.21W 的平均功率。 在数据表中、所述功率为峰值1、即比平均值小两倍。

此外、2.2V RMS 可提供3.11V 峰值。 因此、我假设输出电压不能大于 AVDD。

我的问题:

使用5V 为 D 类放大器供电的原因和好处是什么? 无论如何、输出电压不能超过 AVDD (最大3.6V)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPKVDD>=AVDD。 这表明、对于3.6V 的 AVDD、SPKVDD>3.6V。

    D 类电源为 SPKVDD

    SPKVDD=5.5V 且 RL=4 Ω 时的最大功率估算

    数据表显示、RL = 4 Ω 时、PO = 2.5W。

    Po = Vrms^2/R

    2.5=Vrms^2/4

    4 Ω 扬声器上的 Vrms = 3.2V。

    此位表示 Vp=Vrm*sqrt (2)

    Vp=4.5V。  

    理论 SPKVDD 为4.5伏。 但是、在实践中、电桥中 MOSFET 的 RHE Rdson 会导致电压损耗

    t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sanjay、这就是问题所在:无论  SPKVDD 或 RL 是什么、扬声器电压都不能超过2.3V RMS (或3.2Vpk)。  D 类的脉冲具有   SPKVDD 的振幅(5VDC)、但实际音频输出最大为3.2Vpk。 该限制似乎发生在 D 类之前  

    好的、 SPKVDD 必须大于 AVDD、因为 PWM 不能从0变为100%。 MOSFET 的开关时间将在1%和99%左右过短、损耗也过大。 再说一次:无论 SPKVDD 是什么、实际(峰值)音频输出都限制为 AVDD。 数据表中未对此进行说明。