请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV135 主题中讨论的其他器件: DRV134
大家好,我们计划在音频会议系统中使用 DRV135UA 设备进行差分线路输出。 我们有一个12VDC 的单电源系统。
我们能否在单电源上使用 DRV135。 如果是 yes..pl、请分享使用方法。
引脚6 +V
引脚5 -V
Rgds
Yogesh Singhal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yogesh、
是的、DRV134和 DRV135可由单电源供电、如下所示。 我已将仿真附加在该帖子的底部。