This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:断电序列

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007894/pcm1789-power-off-sequence

器件型号:PCM1789

您好!

您能否告诉我建议的断电顺序、因为 PCM1789数据表中未提及该顺序?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我建议将 DIN 设置为零代码、并在断电之前将 MUTE 输入置为有效。  MUTE 置位后、时钟输入可以停止。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤