This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:PCM1840

Guru**** 2964890 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007643/pcm1840-pcm1840

器件型号:PCM1840

大家好、

如图1 PCM1840数据表中的典型电路所示。
IC 输入前端具有1uF 电容器隔离。
如果没有电容器、
是否可以具有2.5V 的偏置电压?
请参阅图2连接方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    强烈建议直流耦合输入、因为该器件的输入架构不是为此而设计的、这样做很可能会导致失真显著增加。

    最棒的

    Zak