This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:PCM1840 TDM 格式8通道?

Guru**** 2648575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007430/pcm1840-pcm1840-tdm-format-8ch

器件型号:PCM1840

你(们)好

我需要将2个 PCM1840 TDM 级联  到单个 TDM 8通道总线中、以将8个 ADC 通道连接到 DSP

PCM1840能够满足这一要求。 数据表不清楚。 当它谈论4通道 以及拥有8个数字麦克风的能力时、

谢谢

Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    遗憾的是、PCM1840不能提供直接抵消 TDM 流中数据的方法、从而允许多个 PCM1840共享同一 TDM 总线。 为此、您可以使用50%占空比 FSYNC 并对 发送到其中一个器件的时钟进行反相、以便其中一个在 FSYNC 的上升沿输出数据、另一个在下降沿输出数据。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

     为了实现这一点、当 HIZ 的 LrClk 不是活动端时、PCM1840 SData Out 需要使用它。 并且 IC 必须能够提供2 x BCLK 速率

    还是需要数据多路复用器 IC?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brett、

    不需要数据多路复用器、但这可能是另一种选择。 PCM1840会将 DOUT 设置为 HiZ 以应对它未使用的 BCLK 周期/时隙、并且可以支持足够高的 BCLK、因此这不会成为问题。 该器件完全支持 TDM、但它无法以菊花链方式连接数据线。

    最棒的

    Zak