This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:它的工作频率是多少

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5122, PCM1753
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007148/pcm5100a-q1-what-are-the-working-frequencies-of-it

器件型号:PCM5100A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5100APCM5122PCM1753

你(们)好

只需确认 PCM5100A 的采样频率是多少? 它是否支持22kHz、或者必须是44Khz 或其他频率值? 客户使用22kHz、但 PCM5100A 无法正常工作、而他们使用44kHz 时、PCM5100A 可以正常工作。 因此、我想询问 PCM5100A 的所有工作频率是多少、已检查数据表但有一点混淆、因此需要确认列出 PCM5100A 可以工作的每个采样频率。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    PCM510xA 系列仅以选定的采样率运行。  该器件使用分辨率有限的自动检测功能。

    处于这些频率之间的时钟值很可能会导致配置错误、这将产生次优性能、有时会阻止运行。

    它们可以使用可编程 PCM5122型号来支持其他速率、因为可以手动配置时钟树。  这些器件需要配置 SPI 或 I2C 控制器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    谢谢您、我想问我们是否禁用内部 PLL 并使用外部 SCLK、它是否支持其他采样速率或仍然仅支持这些典型采样速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用4线制模式时、器件仍将尝试自动检测采样率。  这通常会导致器件自行配置16ksps 或32ksps 配置、但无法保证。  在这两种情况下、电荷泵都不会处于其最佳配置、因此最小负载将受到影响。  

    PCM1753/54-Q1也可以在4线配置下使用22.05kSPS。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    感谢并确认、当使用标准3线模式且外部 SCLK 禁用内部 PLL 时、器件是否能够支持22kHz LRCK 采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已移至电子邮件。