This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:内部 LDO 启动问题的权变措施

Guru**** 2585855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006311/tas2505-workaround-of-internal-ldo-start-up-issue

器件型号:TAS2505

您好!

我们的客户面临与之前的 E2E 底座相同的内部 LDO 斜升问题。

我们捕获了 LDO 上冲波形、该波形在800ms 左右输出0.6V、然后将其升至1.8V。

它们遵循数据表中图22的电源连接。 LDO_SEL 连接到 SPKVDD、IOVDD 连接到 AVDD 1.8V。

 

现在、他们需要在不更改硬件的情况下解决此问题、因为它已经在大规模生产工厂中。

成功试用之一是应用2秒延迟来释放软件更改所带来的重置。

 

以下是为您解答的问题。

  1. 《SLAU472 TAS2505应用参考指南》中找到。 图2-7 POR 图。

要启动器件功能、需要同时使用/RST 和 POR。 延迟/RST 似乎是解决此问题的正确方法。

您的见解是什么? 您能给我们另一种解决方法吗?

 

  1. 在我们的客户电路板中、LDO 可在800ms 后从0.6V 斜升至1.8V。 您是否期望所有器件都具有此响应?

如果某些器件长时间无法达到1.8V、我们将无法执行此权变措施。

 

  1. 我们的客户希望看到更新的电源序列要求。

您能否向我们展示更新的表3-2。 SLAU472中的电源时序参数?

 

  1. 此 LDO 问题的根本原因是什么? 和芯片修订计划。

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、  

    为了帮助我充分了解正在发生的情况、我为您提出了几个问题。 您是否在所有测试的器件上都看到了此问题、或仅在其中的一些器件上看到了此问题? 您是否愿意分享原理图供我们审阅?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    500个单元中有10个单元存在 TAS2505 LDO 启动问题。

    我们可以将客户的原理图发送到您的邮箱。

    请通过友谊消息与我联系。

     

    要确定我们的解决方法、请告诉我们您对我先前问题1和2的回答。

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 让我们在查看原理图后直接继续对话。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    有更新吗?

    我们没有看到您的私人邮件和 E2E 回复。

    这是一件非常紧迫的事情、请在本周内向我们提供您的建议?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到有多个电子邮件链、因此我回复了包含 TIJ 团队的电子邮件链、并在电子邮件中快速总结了其他信息。 如果我在那里遗漏了任何其他东西、请告诉我、我会尽快解决。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的支持。

    我正在关闭此底座并转到电子邮件通信。

    此致、

    Mochizuki