This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:应用问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007001/tlv320dac3203-application-questions

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

客户希望在其项目中使用 TLV320DAC3202、并收到有关应用的两个问题:

对于 I2S 接口、它们是否只能使用 WCLK、BCLK、DIN? 保持 MCLK 未使用。 这是否支持?  

2.如果他们只使用耳机放大器、没有麦克风、他们是否只能连接 DIN 并使 DOUT 变为 NC?

希望您能分享对此的评论。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    让我就您的以下问题发表评论:

    • 是的、这是受支持的。 但是、请确保 BCLK (最有可能用于内部时钟树)的频率满足所有 PLL 要求。
    • 是的、如果不使用 DOUT、则将其保持悬空是可以的。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器