This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4675SDBD:输出音频噪声。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4675, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007171/lm4675sdbd-output-audio-noise

器件型号:LM4675SDBD
主题中讨论的其他器件:LM4675、 PCM2903C

大家好、

我的客户 遇到输出音频噪声问题。
它由以下电路组成、并且通过 打开 IN 引脚来消除噪声。
打开 IN 引脚会产生什么影响?
您是否认为噪声的原因是来自 GND 的噪声?



然后、扬声器会在没有声音时发热。
造成这种情况的原因是什么?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    可能存在一些高频成分、导致发热和噪声。
    您是否曾尝试在 PCM2903C 和 LM4675之间使用过滤波器? RC 低通滤波器应该正常。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器