This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:OPA1671 TI PSPICE 仿真问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006965/opa1671-opa1671-ti-pspice-simulation-problem

器件型号:OPA1671

尊敬的 TI 支持团队:

我们考虑在电路中使用 OPA1671。 在我使用 TI PSPICE 进行仿真期间、出现错误"ORCAP -15098"。 我直接从 TI 网站下载了这个 OPA1671仿真项目文件。 我没有做任何更改。 按照互联网线程、我卸载了 TI PSPICE、删除了 SPB 文件夹并重新安装了 TI PSPICE。 不管用。 我怀疑是 OPA1671模型问题。 我可以获得帮助吗? 谢谢。

此致

维克多   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多  

    我能够重现此问题。 我将进一步对此进行研究。 同时、您是否尝试向输出端添加单个探针并运行仿真? 这解决了该错误。 遗憾的是、它最终再次弹出、我不得不删除探针并添加新探针以继续。 虽然这不是理想的或不可接受的、但我想与大家分享这个临时的"修复"、同时我还想进一步探讨如何解决这个问题。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我将与团队成员就此问题进行交流、并将在下周初回来与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复。 我已切换到 TI-Tina 工具、并得到了我想要的结果。  

    由于 TI-PSPICE 具有更多功能、TI-Tina 无法获得支持、因此我计划尽可能切换到 PSPICE。 不是紧急的,但希望看到这个问题得到解决。 我已决定在我们的应用中使用 OPA1671。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    我很高兴听到你能够向前迈进。 我目前确实有我们的团队在此方面工作。 如果您遇到更多问题、请毫不犹豫地提问。