This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:主模式下的 LRCK 占空比选择

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006047/pcm1864-lrck-duty-selection-in-master-mode

器件型号:PCM1864

您好!

我们能否在主模式下获得 DSP 模式 LRCK (帧同步)输出?

 

见表37。 第0页:寄存器11字段说明

Bit4显示

0:LRCK 的占空比为50%(默认值)

1:LRCK 的占空比为1/256 (类似 DSP 模式)

但我们无法获得1/256帧同步输出。

 

另一方面、如图46所示。 TDM 的音频格式

下面是一些注释。

50%占空比(主模式)

1BCK 或50%占空比(受控模式)

 

这只是确认、哪一项是正确的?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochizuki - San、

    这两项陈述都是正确的。 PCM186x 在受控模式下可使用1/256*FS 脉冲运行、但在主控模式下、它将始终输出50%占空比 FSYNC。 在主模式下不可能有1个 BCK FSYNC 输出。 由于大多数 TDM 接口使用 FSYNC 的上升沿来启动帧、因此使用50%占空比 FSYNC 并不重要、除非您尝试将数据与 FSYNC 的下降沿对齐、在这种情况下、您只需反转 FSYNC 即可。 不过、我认为您使用的处理器可能能够根据需要更改格式。

    最棒的

    Zak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的确认。

    此致、

    Mochizuki