请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1864 您好!
我们能否在主模式下获得 DSP 模式 LRCK (帧同步)输出?
见表37。 第0页:寄存器11字段说明
Bit4显示
0:LRCK 的占空比为50%(默认值)
1:LRCK 的占空比为1/256 (类似 DSP 模式)
但我们无法获得1/256帧同步输出。
另一方面、如图46所示。 TDM 的音频格式
下面是一些注释。
50%占空比(主模式)
1BCK 或50%占空比(受控模式)
这只是确认、哪一项是正确的?
此致、
Mochizuki