This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:VREF1噪声。

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006622/pcm1802-noisy-vref1

器件型号:PCM1802

此器件缺少 PSR 数据是一个障碍。 数据表中只显示 VCC 应该是干净的。 这是什么意思? 电池?

我有一个干净的 VREF2 (-106dBu)、但 VREF1 (Middrail)由于某种原因噪声较大(-85dBu)、导致超出规格的 ADC 性能。 数据表建议 VREF1源自 VREF2、我确实具有所有推荐去耦合功能、因此我不确定我是否理解原因。
我的 VCC 电压轨的噪声为@-55dBu、因此我假设这会影响我的 VREF1? 不知道为什么我提供的 VREF2是干净的、

是否有人设法实现了105dB 的 SNR 性能? 无评估板可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigel、

    当电源有噪声时、建议在 VCC 和 VREF2之间放置一个1k Ω 电阻器。 您能否确认是否已完成此操作? 如果您真的想获得105dB 的性能、最好始终为器件使用干净的电源、大多数 LDO 应该能够提供足够干净的电源轨。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了1K、但它不起作用。 此外、我创建了完全无噪声的 VREF2、但也不起作用。 VREF1仍有噪声。 我的下一个步骤是创建一个"更干净"的 VCC、但缺少有关电源抑制的信息并不能告诉我它必须是怎样的"干净"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    很抱歉、这里的问题、如果可以、我会为您进行测试、但很遗憾、我们目前没有任何适合该部件的电路板。 我们实际上正在为该器件创建新的 EVM、但 至少需要几周时间才能获得电路板。

    也就是说、如果您已经测量 了电源上的噪声水平和 ADC 输出上相应的噪声水平、则可以测量 PSRR、并可将其用作您需要削减多少电源噪声的参考。

    最棒的

    Zak