This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:耳机检测

Guru**** 2541920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006765/tlv320aic3204-headset-detection

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

我对耳机检测功能有两个问题:

  • 寄存器67位 D6-D5用于指示耳机类型。  “立体声+蜂窝式耳机”是否=立体声耳机+单声道驻极体麦克风?
  • 如果耳机在系统通电时插入端口、它是否会检测到耳机?  此外、耳机类型检测是否也能正常工作?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、立体声+蜂窝式耳机=带麦克风的立体声耳机。 回答第二个问题、是的。 耳机检测旨在检测在操作过程中是否插入了耳机。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复! 只想澄清第二个问题的一些内容。 您说:"耳机检测旨在检测在 操作过程中耳机是否插入。" 我的问题是、如果耳机已插入、然后系统已通电、会发生什么情况。 它是否仍能识别插入的耳机? 很抱歉、只是想加倍、也许这就是您的意思。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为、如果耳机在开机/配置之前已插入、一旦启用耳机检测功能、它就应该检测到它。 抱歉、如果我之前的回答表明它似乎只能在器件配置后检测到...

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢 Aaron!