This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:位时钟与 D 类频率间的关系

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007012/tlv320aic3120-bit-clock-vs-class-d-frequency

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我测量的是 D 类放大器的403.23kHz 输出。

对于8kS 采样率、我的位时钟为512kHz。 D 类放大器的频率与 DAC 的位时钟之间是否存在任何关系?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyan、

    不、两者之间没有关系。 D 类放大器开关频率应固定在~400kHz 左右。  


    此致、

    Aaron Estrada