This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:低频运行

Guru**** 2378930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006820/tpa3116d2-low-frequency-operation

器件型号:TPA3116D2

Team 好、我们想确认该器件是否能够在1Hz 至10Hz 范围内正常工作、数据表特性始于20Hz。  

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    数据表特性从20Hz 开始、这正是因为20Hz 是音频应用的起始频率。

    为了将频率扩展至更低、只要直流故障不触发、就可以正常工作。  您可以在数据表部分找到直流检测说明  7.3.9.

    迪伦