This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:正在寻找替代产品。 TPA3116D2-Q1是否可用作 TPA3116D2DAD 的回放?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006769/tpa3116d2-looking-for-a-drop-in-replacement-can-the-tpa3116d2-q1-be-used-as-a-repllacement-for-the-tpa3116d2dad

器件型号:TPA3116D2

 由于 TPA3116D2DAD 目前不可用、因此我需要尽可能查找替代产品、并且更喜欢直接替换。  TPA3116D2-Q1 (汽车)器件似乎是最可能的候选器件、但在比较这些器件的规格时存在以下问题。

 热性能。  TPA3116D2-Q1结至环境热阻值远高于 TPA3116D2DAD 器件(44.7°C/W 与22°C/W)。  这似乎是由于 -Q1器件上的数字指定的散热器小得多; Q1器件具有15mm×15mm×2mm 2mm 铜质散热片散热器、TPA3116D2DAD 具有14mm 宽、50mm 长、25mm 高。 因此、这可能还不错、但根据规格表中的机械图、-Q1散热焊盘更小- TPA3116D2-Q1焊盘尺寸为3.04x3.74mm (最大值)、TPA3116D2DAD 焊盘尺寸为4.11x4.36mm (最大值)。  这是否是替换用的问题、以及为什么设计用于更宽温度范围的器件上的散热焊盘更小?

  

增益(BTL)和增益(SLV)规格。  在 TPA3116D2-Q1上、增益(BTL)和增益(SLV)数值的额定值与 TPA3116D2DAD 的额定电阻值不同。  事实上,根据“表1”,-Q1规格中的电阻器值是未定义的值。 Gain and Master or Slave (增益和主设备或从 例如、表1显示、对于增益为20dB 的主模式、R1应为5.6k 欧姆、R2应为开路、但在直流电气特性中、20dB 的典型增益显示 R1 =开路、R2 = 20k 欧姆。  TPA3116D2DAD 规格表中未显示此差异。   使用 TPA3116D2-Q1时、应使用哪些值来获得20dB 的增益? 这是否是将 TPA3116D2DAD 替换为 TPA3116D2-Q1的问题?

 

我们非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道格拉斯

    (1)从 TI EVM 评估结果中可以看到、两个散热焊盘的尺寸都可以满足输出功率要求、因此除了符合汽车级要求的封装外、对此没有特别考虑。  在您的替换产品中、我不确定这种较小尺寸的热性能是否会触发其他热评估、也许 您可以进行 热仿真来估算受此影响的热性能。

    (2)这两个器件使用相同的增益设置配置。 表1值显示了两个器件之间的相关值。   我无法回答为什么电气表中使用20K、而我可以说20K 也适用于20dB 增益。

    希望这些信息能帮助您进行更换。

    迪伦