This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TDM 通道的数量

Guru**** 2756465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006248/tlv320aic3100-how-many-tdm-channels

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、

客户对以下链接中的编解码器 IC 列表感兴趣。 他们想知道这些器件可以支持多少个 TDM 通道。 他们正在寻找  一个编解码器、此编解码器能够通过输入串行接口提供2个立体声音频通道(4个 TDM 通道)、并且提供1个立体声耳机输出、 此输出可通过配置内部 DSP 来选择将哪个立体声输入发送到立体声耳机输出  

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=583&parts=PCM3070,TLV320AIC3120,TLV320AIC3110,TLV320AIC3100,TLV320AIC3111,TLV320AIC3204,TLV320AIC3254,TLV320AIC3254-Q1,TLV320AIC3253,TLV320AIC3256,TLV320AIC3206&cols=o1,p1340,p1020,p1345,p92,p1339,p348max,p1498,p2015typ,p2017typ,p1811,p1130,p2954,p1192,o4〈=en

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    AIC3100、AIC3110、AIC3104和 AIC3206没有集成的 miniDSP。 也就是说、只要有足够的位时钟/通道并且使用了正确的格式、所有器件就能够执行2个立体声 TDM 通道。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我们需要一个编解码器、其串行接口至少可以支持4个 TDM 通道(2个立体声通道)、因此以上列表中的非编解码器可以支持该功能。
    我认为唯一的选择是使用 AIC326x、因为它们支持8个 TDM 通道(4个立体声通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    通过 TDM 的2个立体声通道不应成为这些器件的问题。  

    此致、
    Aaron Estrada