This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:适当的复位操作

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006384/pcm1690-appropriate-reset-operation

器件型号:PCM1690

大家好、

我对 Vcc 上升行为有疑问。

两个 Vcc 都将保持在1.8V、然后上升至5V、如所附图片所示。 在 Vcc 稳定在5V 后、 数据表的7.3.5中的复位操作已经完成。

Vcc 是否存在保持在中间电压的任何问题?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    我不建议使用这种类型的加电例程。  具有中间电压或非单调启动可能会导致器件初始化问题。  我不知道 PCM1690有什么具体的启动问题、因此这可能没有问题、但我确实觉得允许它是一种糟糕的做法。  他们能否在电源路径中实现某种电压监控器来防止这种情况发生?  否则、我建议在启动后通过该控制接口发出 RESET 命令。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     您上次提到的"重置命令"是否意味着7.3.5语句?  如果是、客户 始终这样做、  启动不应导致任何问题。

    但是、我会让客户了解您在以防万一时编写的其他描述。

    谢谢

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们在启动期间将 RST 置为低电平、然后在电源稳定后释放引脚、我不会想到任何问题。  如果他们无法控制该引脚、我建议他们使用软件复位命令。

    谢谢、

    Paul