This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:适当的复位操作

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006386/pcm1840-appropriate-reset-operation

器件型号:PCM1840

大家好、

我对 Vdd 上升行为有疑问。

两个 Vdd 都将保持在1.8V、然后上升至3.3V、如所附图片所示。 Vcc 稳定在3.3V 后、  数据表第9章中的复位操作已经完成。

在复位前、Vcc 是否存在任何保持在中间电压的问题?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    PCM1840将在1.8V 时部分加电、但只要在 VCC 达到3.3V 后应用复位、这是可以的。

     最棒的

    Zak