This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:如何通过 TDM8数据设置输出通道

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006187/pcm5122-how-to-set-output-channel-from-tdm8-data

器件型号:PCM5122

大家好、团队、

我的客户希望通过 PCM5122设置 TDM8数据的 L/R 通道输出。

数据表 提到 PCM5122只能设置偏移电平。

这是否意味着无法为 TDM8数据选择随机数据?

L 通道必须从第一个数据进行设置、R 通道必须从下一个数据进行设置?

此致、

Yuki

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    没错。  两个通道必须在 TDM 帧中按顺序排列。  第一个通道可以设置为任意插槽、但下一个通道将是相邻的插槽。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    谢谢你。

    Yuki