您好!
对于192ksps 的采样率、我需要比滤波器类型 C 提供的带宽更高的带宽。 特别是在抽取情况下、带通限制为20kHz。
滤波器 A 的抽取带宽为0.39fs (0.39 x 192000Hz = 74880Hz)、插值带宽为0.45fs (0.45 x 192000Hz = 86400Hz)、因此我已通过 PRB_R1和 PRB_P1进行选择。
为了使这些滤波器正常工作、我已将过采样率设置为64 (AOSR 和 DOSR)。
在这种配置下、我的初始测试效果良好。
重点是、当参考手册文档指出 DAC_MOD_CLK 和 ADC_MOD_CLK 的最大频率为6.758MHz 时、我将 DAC_MOD_CLK 和 ADC_MOD_CLK 设置为12.288MHz (192000Hz x 64)。
将 DAC_MOD_CLK 和 ADC_MOD_CLK 设置为12.288MHz 有哪些缺点? 是否存在某种性能损失?
谢谢、
Miguel