请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5421-Q1 大家好、团队、
我收到了客户关于 TAS5421-Q1的问题。
问:当同时发生多个故障时、I2C 寄存器如何报告故障? (例如、OUTP 对电池短路、OUTN 同时对 GND 短路)
在本例中、0x02 D1、D0将同时为"1"?
谢谢、
Yuta Kurimoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我收到了客户关于 TAS5421-Q1的问题。
问:当同时发生多个故障时、I2C 寄存器如何报告故障? (例如、OUTP 对电池短路、OUTN 同时对 GND 短路)
在本例中、0x02 D1、D0将同时为"1"?
谢谢、
Yuta Kurimoto
库里莫托-圣
在您描述的情况下、扬声器上会有满电压、扬声器可能会损坏、我希望系统保险丝或断路器会从系统中断开电池电压。 我们可以说、我们的器件不会同时确定电源短路或接地短路。
开路负载和短路负载不能同时存在。
否则、负载诊断期间的双故障将显示如下
开路负载和对地短路: 将指示开路负载、而不是对地短路。
开路负载和对电源短路: 将指示开路负载而不是对电源短路。
负载短路和接地短路: 将指示对地短路、而不是短路负载
负载短路和电源短路: 将指示电源短路、而不是短路负载
开路负载、电源短路和接地短路的三倍故障仍将显示为开路负载