This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:预期寿命

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006207/pcm2903c-expected-lifetime

器件型号:PCM2903C

我们正在计划一个具有音频功能的新设计、并正在寻找一个至少可供使用7年的 USB 编解码器。

我们是否可以假设 PCM2903C 将满足预期寿命?

谢谢。。。

此致

Wolfgang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    感谢您关注 PCM2309C! 以下是我们 的产品生命周期 详细信息的链接。  PCM2309C 是一款活跃产品、符合内部寿命政策的所有三个标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴听到-谢谢你...

    Wolfgang