This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:HPxOUT 音量控制状态位的功能

Guru**** 2531690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005913/tlv320aic3105-function-of-hpxout-volume-control-status-bit

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

我们的客户对 P0 R51 D1 "HPLOUT 音量控制状态"功能有好奇心。

               0:已应用到 HPLOUT 的所有已编程增益

复位值  1:尚未应用到 HPLOUT 的所有已编程增益

 

就在复位后、在加电 HP 放大器之前、该位已更改为"0"

然后、在加电 HP 放大器后、它会变为"1"并保持此状态。

 

这是一个非常简单的问题、 我们如何从这个指示中了解"已编程增益变化"状态?

我本以为该位表示 DAC 内部完成了"输出音量控制软步进过程"、以避免拉链噪声。

数据表中的1和0是否存在这种拼写错误?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    这实际上是一个数据表错误、其内容应为:

    当"尚未 应用到 HPLOUT 的所有已编程增益"时、D1 = 0

    当"已 应用到 HPLOUT 的所有已编程增益"时、D1 = 1

    D1 = 0时的复位值。  

    我对这里的混乱表示歉意。 由于实现了软步进特性、因此增益在增益发生较大变化时可能需要一些时间才能趋稳。 该寄存器用于通知增益是否已稳定至编程值。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的确认。

    此致、

    Mochizuki