This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:用于5V SMPS 的 PCM5122 3.3V LDO 稳压器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, LM4917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005994/pcm5122-pcm5122-3-3v-ldo-regulator-for-5v-smps

器件型号:PCM5122
主题中讨论的其他器件: LM4917

数据表显示"许多系统使用低噪声稳压器为 DAC 提供 AVDD3.3V 电源。" 是否有推荐的器件? 我使用的是5V 1.5A SMPS、它也为 Raspberry PI 供电。  PCM5122的电压输出将进入 LM4917、对于该 LM4917、我还必须提供1.4-3.6V 的稳压电压。

我看到使用此器件的许多 PCB 似乎也有多个表面贴装稳压器、但我似乎无法通过其标记来识别它们。  

如果我在"9.2典型应用"数据表中找到 TI 稳压器选择的良好起点--我是否至少正确地假设我可以为 LM4917和 PCM5122使用两个单独的3.3V 稳压器?

我在网络上发现的许多建议都是2011年左右的、我想知道对于目前 SMD"低噪声、低压降3.3V 稳压器"、您可能会有什么建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

     PCM5122 EVM 使用 TPS73633、这是一个不错的选择。 我将链接一个 TI.com 搜索、该搜索为  您提供了20个其他类似选项。  TPS73633 是一款固定3.3V 输出 LDO、具有400mA 输出电流能力、可为 PCM5122和 LM4917供电。 单独的 LDO 也是可以的。 您可以进一步优化搜索功能、例如噪声、最大输出电流、封装类型、可调输出与固定输出、价格等 这是链接。  

    如果您需要任何其他帮助、请告知我们。 如果您需要有关原理图或布局的其他指导、也可以查看《PCM5122 EVM 用户指南》。  

    最棒的

    Katlynne Jones