This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:体积和输出功率曲线

Guru**** 2518360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005685/tas3251-curve-of-volume-and-output-wattage

器件型号:TAS3251

您好!  

TAS3151是否具有体积和输出功率之间的曲线?

音量控制是基于 DAC 数字增益控制还是基于左(0x44)和右(0x48)通道音量控制?

如果 增益控制0x44和0x48 = 0x00800000、 那么最大输出功率是这样的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    输出电压由整个信号链的增益决定、包括模拟增益控制( 第1页上的0x02)、 DAC 增益(第0页上的0x3D、0x3E)、数字音量(请参阅工艺流程)。 默认情况下、增益为20Vrm/fs。

    输出功率的计算公式为 Vout_rms^2/R

    此致、

    Sam