This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:发热

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159925/tpa2011d1-heats-up

器件型号:TPA2011D1

尊敬的 教师,

蓝牙耳机要使用 TI TPA2011、产品会在出现消费者投诉的情况后销售该机器的温度(目前在使用过程中发现已烧坏、未处于充电状态、 并且可以确认 TPA2011和骨振荡器)、现在面临产品召回的风险、请帮助分析、哪些因素会导致机器燃烧?

下图显示了 TPA2011的应用原理图、其中 SPK_N 和 SPK_P 是蓝牙芯片的 SPK 输出引脚、而蓝牙芯片的输出是 D 类信号。 在图中、S+和 S-是焊接点、骨导振荡器的正极和负极焊接。

我的问题如下、

1. TPA2011芯片的哪些引脚短路、会导致热火和焚烧机器?

2. TPA2011在什么异常情况下会导致 SPK 输出直流电源? (由于本产品使用骨导振荡器、当直流电源加载到振荡器上时、振荡器将快速变热)

TPA2011的音频输入是一个频率为1MHz 的 PWM 载波信号(D 类)。 此信号是否可能会对 TPA2011造成损坏? 或者将导致 TPA2011烧坏的信号强度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Verna、

    关于 TPA2011D1的输入 PWM 信号、由于这是一款音频放大器、因此最好尽可能滤除低且接近音频范围(即20-30kHz)的噪声、以防止任何不必要的信号进入放大器。

    我还想强调的是、TPA2011D1的输出也是 PWM、这种应用似乎没有使用传统扬声器。 也许最好在放大器输出端考虑一个完全重建滤波器;根据原理图 L2/L3为0欧姆短路、并且不使用电容器、这意味着负载从 VBAT 接收到 GND 的~300kHz 开关信号。 组装电感器+电容器滤波器可能有助于将放大器的输出与不常见的负载隔离。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师