This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:音量控制旋钮

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1159846/tlv320adc5120-volume-control-knob

器件型号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他器件:CC8530

我打算 在与 PA 系统类似的系统中将 TLV320ADC5120与不带主机处理器的 CC8530搭配使用。 这里唯一的问题是两个器件都需要数字音量控制。 是否有人知道我可以连接电位器或旋转编码器来控制音量而无需过多额外硬件的方法? 我知道 CC8530具有非常有限的可编程功能、但对 ADC 的了解更少。 最终产品的尺寸非常受限、因此我希望找到一个不需要过多扩展 PCB 的解决方案。 我愿意接受任何想法或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的系统是否具有以下模块方案?

    模拟输入 ADC5120--I2S-CC8530-RF

    您 只需在进入 ADC 的模拟输入信号上放置一个正常的电位计即可。 这是您的可能选择吗?