This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:在16K TDM 模式下、DOUT1无输出

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137373/pcm3168a-in-16k-tdm-mode-dout1-has-no-output

器件型号:PCM3168A

大家好、

SPI 配置:

寄存器:0x40,值:0xC1

寄存器:0x41,值:0x07

寄存器:0x50,值:0x01

寄存器:0x51,值:0x07

时钟状态:

LRCKAD (紫色):16kHz BCKAD (蓝色):4.096MHZ SCKI (黄色):4.096MHZ DOUT1 (底部蓝色):无输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否向  ADC 输入提供了信号? DAC 输出如何、当您将数据流式传输到 DAC 时、它是否起作用?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    从 VIN6+ VIN6输入音频-两个模拟引脚、但 DOUT1没有输出。  DAC 也不工作、但 零点英尺的响应迅速。  

    如果通过 DIN1的数据输入不为0、则0将被拉至低电平。

    如果通过 DIN1的数据输入为0、则将零拉至高电平。

    数字器件似乎工作正常(SPI 读取和写入正常)、但模拟器件根本不工作(模拟输入和输出无信号)。 是否有任何方法可以检查它?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由数据表第9.4.5节中描述的 SCKI 和 LRCLK 关系引起的、您能否检查其他一切是否正常、如电源或 RST 信号等?

    您是否在所有器件上都看到这种情况? 是否可以在 DOUT 上触发以确保正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    如第9.4.5节所述、在 SCKI 和 LRCLK 中未找到、发生抖动或 LRCKDA 的开关误差大于2BCKDA。  下面是一些引脚的电压状态

    VCOMAD、2.141、
    AGNDAD2.0、
    VCCAD2、4.83、
    RST、3.3、V
    OVF、3.29、V
    LRCKD、16、kHz
    BCKAD、4.096、MHz
    DOUT1、0、V
    DOUT2、0、V
    DOUT3、0、V
    DGND2.0、V
    VDD2.3.29、V
    零、0、V
    VCCDA1、4.84、V
    VCOMDA、2.42、V
    AGNDDA1、0、V
    VOUT8+、2.41、V
    VOUT8-、2.41、V
    VOUT7+、2.41、V
    VOUT7-、2.41、V
    VOUT6+、2.41、V
    VOUT6-、2.41、V
    VOUT5+、2.41、V
    VOUT5-、2.41、V
    VOUT4+、2.41、V
    VOUT4-、2.41、V
    VOUT3+、2.41、V
    VOUT3、2.41、V
    VOUT2+、2.41、V
    VOUT2-、2.41、V
    VOUT1+、2.41、V
    VOUT2-、2.41、V
    AGMDDA2、0、V
    VCCDA2、4.83、V
    LRCKDA、16、kHz
    BCKDA、4.096、MHz
    DIN1、0、V
    DIN2、0、V

    请帮助检查引脚状态是否存在任何明显的问题?  只制作了一个电路板、因此没有其他设备可供比较。

    使用逻辑分析仪分析 SCLK LRCKDA BCKDA DIN、可以正常分析。  虽然逻辑分析仪显示协议是正确的、但无法判断芯片的 SCLK 和 LRCLK 同步是否正常。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我们的音频专家 Peter 将在下周结束办公、请等到他返回并发表意见以继续该主题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VOUT = VCOMDA 时、同步似乎存在问题。

    尝试在 SCKI 上触发并检查 LRCLK/BCLK 是否有抖动。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pdjuandi、

    [引用 userid="35889" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1137373/pcm3168a-in-16k-tdm-mode-dout1-has-no-output/4224782 #4224782"]尝试在 SCKI 上触发

    客户想知道如何在 SCKI 上触发?  断开 LRCLK 与 BCLK 的连接、只让 SCKI 输出信号、然后观察 LRCLK/BCLK?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置示波器以触发 SCKI 并监控 LRCLK/BCLK。