This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:功耗

Guru**** 2588105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1158599/tpa2015d1-power-consumption

器件型号:TPA2015D1

大家好、

我的客户正在请求我们是否可以提供器件电流/功耗的详细信息列表。 它们主要关注 的是3.7v 功率和8 Ω 负载下的6dB 增益。

我们是否有数据或任何计算方法?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    它们还应指定用于估算的功率级别。 他们提到了电源和增益、但功耗也取决于输出功率级别。
    客户可以使用两种方法来了解/估算功耗:

    • 使用 EVM 将是测量功耗的最直接方法
    • 数据表提供了具有多种不同 VBAT 电平的效率图、最接近的是3.6V。 他们可以估算使用它时的预期效率、以计算特定功率级别下的功耗

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息。

    总之、我想知道您在以下值下的估算电流消耗:2W 功率、8 Ω 负载、3.6vbatt 和6dB 增益。  

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    遗憾的是、我目前还没有适用于该器件的 EVM。 我请求一个、可能能够在下周进行测试。
    如果紧急、客户也可以在自己的一侧执行同样的操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的参与、期待您对此事的最新动态。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我会在我们获得测试结果后立即通知您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我刚刚注意到、我们可以从数据表中估算出请求的功耗水平:

    增益不同、但唯一的差异是相同输出功率级别所需的输入信号振幅。 此外、从该图中可以看到、器件在8 Ω 负载下的传输距离略短、达到2W。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师