This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:关于可编程滤波器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120, PCM1821, PCM1820, TLV320ADC5120, TLV320ADC6120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160312/tlv320adc3120-about-the-programmable-filter

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件: PCM1821PCM1820TLV320ADC5120TLV320ADC6120

各位专家、您好!

我的客户对其耳机系统的 PCM1821或 PCM1820感兴趣、因为它是由引脚控制控制的。 但他也对 TLV320ADC3120感兴趣。 我的客户提到了 TLV320ADC3120数据表中的"5器件比较表"。

1.如果没有比较表、您能否告诉我 PCM1821/PCM1820和 TLV320ADC3120/TLV320ADC5120/TLV320ADC6120之间的差异?

在 TLV320ADC3120的数据表中、可编程数字滤波器是嵌入式的。

2.您能告诉我可编程数字滤波器的设计流程吗? 我们是否将程序文件直接写入这些器件? 或者、我们是否通过 I2C 通信从外部器件控制这些器件来选择预设?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1820/PCM1821是硬件控制型器件、TLV320X120系列是 I2C 控制型器件。 该表描述了所有器件/的不同特性

    请参阅以下文档

    https://www.ti.com/lit/pdf/SBAA378

    可以使用 PurePath 控制台工具设置不同类型的滤波器。 通常、GUI 可用于将所需的滤波器特性设置为振幅与频率响应、然后该工具提供可加载到 ADC 中的 I2C 设置列表。