This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:使用 DRE 有什么好处和缺点

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001840/pcm1840-what-is-the-benefit-and-disadvantage-using-dre

器件型号:PCM1840

大家好、

我想问一下 DRE (动态范围增强器)。
此功能非常有吸引力、但它是可疑的、因为此功能不是默认功能。

为什么此函数不是默认值?
如果您能分享使用 DRE 的优缺点、我将不胜感激。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbaa400/sbaa400.pdf 中介绍了 DRE 的功能

    DRE 算法的运行速率远高于 ADC 调制器、因此该算法能够足够快地响应、以减轻动态变化 PGA 增益可能引入的任何伪影。 即使如此、对于某些具有较大峰值系数的信号、有时 DRE 算法需要进行微调以实现最佳性能、并非所有客户都希望使用此功能。 这就是为什么我们提供禁用它的选项。 对于我们的软件控制器件、我们还提供了修改诸如攻击/衰减等 DRE 参数的选项、以便 根据预期信号和所需性能定制算法。

     DRE 算法显著提高了器件的动态范围并扩展了远场记录的可能范围。 但是、使用该算法确实需要 DSP 提供的资源、因此 DRE 算法会略微增加功耗、并且还会限制在给定采样率下可支持的通道数量。 有关不同模式下支持的功能的比较、请参阅以下应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf

    最棒的

    Zak