This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:电缆长度以及与 PCM2902C 的兼容性

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902, PCM2902C, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000980/tpa3138d2-cable-length-and-compatibility-with-pcm2902c

器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件:PCM2902、 PCM2902C、

您好!

我们正在设计 USB 扬声器输出。 我们计划使用 PCM2902及其我们计划的输出  

将 TPA3138用于5W 输出的音频放大器。

我们想知道,我们可以在 TPA3138的输出端使用2.5米长的电缆作为扬声器,或者我们需要在 EVM 电路中进行哪些更改才能实现它?

还建议在 PCM2902C 和 TPA3138之间使用所需的任何滤波器电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh、

    很抱歉耽误你的时间! 使用2.5米长的电缆时、您可能需要考虑放大器将看到的任何额外阻抗。 该电缆会产生额外的损耗、需要考虑的重要因素是电缆阻抗导致的功率损耗有多大。  

    我不是 PCM2902C 器件的专家、因此我不确定驱动该器件是否需要特殊注意事项。 如果您需要进一步的帮助、如果您对 TPA3138D2的答案感到满意、我可以将此主题移交给相应的团队。 或者、您也可以启动另一个线程并发与支持团队聊天。  

    此致、

    Robert Clifton