This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1795:可用的采样频率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001605/pcm1795-available-sampling-frequencies

器件型号:PCM1795

尊敬的团队

我需要支持以下采样频率、是否可以将其与该器件配合使用?
(系统时钟检测电路是否工作且输出是否停止?)
・26.2144KHz
・32.768kHz
・40.96KHz
・51.2KHz
・81.92KHz
・102.4KHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arita-San、

    只要 LRCK/BCK/SCK 的比率有效且同步、PCM1795就能够支持任何采样率。  支持的最大采样率为200kSPS。

    谢谢、

    Paul