This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:USB 转音频转换器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000762/pcm2902c-usb-to-audio-converter

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: TPA3137D2

您好,

我们想设计 USB 转音频扬声器输出。

我们的要求是扬声器输出应支持3W 至5W 的功率、并支持2.5米长的扬声器电缆长度。

我已为选择 PCM2902C 芯片组来设计 USB 转音频输出。

您能否推荐合适的功率放大器来满足我们对高达5W 音频输出和2.5米电缆长度的要求?

 TPA3137D2能否满足我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM2902C 可提供满量程值为3Vpp 且采用5V 电源(5V*0.6)的单端模拟输出信号。  这些输出上的最小建议负载阻抗为10kΩ Ω。

    因此、任何具有> 10kΩ Ω 单端输入、可在+5V 电源上接受3Vpp 满量程输入信号的模拟输入音频放大器都将工作。  如果3Vpp 信号太大、则可以在 PCM2902C 和放大器之间添加衰减器。  应与 TPA3137团队更详细地讨论更长距离的布线(>2.5m)。  我建议使用单独的线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的意见。

    您能不能告诉我们、我们可以将多少最大负载扬声器连接到 PCM290xCEVM-U 的输出?

    它是否支持5W 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paresh、

    PCM290x 不直接支持高功率输出、您需要使用外部放大器来驱动阻抗小于10kΩ Ω 的负载。