This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:输入阻抗失真

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001294/pcm1821-distortion-of-input-impedance

器件型号:PCM1821

大家好、

输入阻抗的典型值为10kHz、如数据表所示。
您可以共享该分发或类似的分发吗?
失真是否由 fs 变化?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我无法分享分布、但我可以说、随着工艺变化、您可以预期器件之间的输入阻抗变化高达+/-20%。 此器件的输入阻抗不随采样率而变化。

    最棒的

    Zak