This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:采样频率

Guru**** 2813375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000157/tlv320adc6140-sampling-frequency

器件型号:TLV320ADC6140

尊敬的团队:

此器件在从模式下能否使用10.24kHz 或12.8KHz 的采样频率?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji、

    ADC6140本身无法支持该采样率。 我将检查是否有允许我们支持此速率的设置。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak
    感谢您的回答

    您还需要使用一些其他采样率。
    如何找到7.35KHz 到768KHz 的采样率范围内不可用的采样率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji、

    数据表中的表6和表7显示了支持的采样率。 介于44.1kH 和48kHz 倍乘/亚倍乘之间的采样率也可以正常工作。 例如、92kHz 可以正常工作、因为它介于88.2kHz 和96kHz 之间。 有时、可能会将器件的内部参数配置为支持表中所示的采样率之外的采样率、但这样做会出现问题、需要花一些时间来检查配置是否稳定。

     

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    必须支持以下采样频率、但不能分别在44.1kH 和48kHz 倍数/子倍数之间的采样率下支持。

    尽管这些采样率在其采样率的±10%以内。 这是不可用的采样频率吗?

    ・26.2144KHz
    ・32.768kHz
    ・40.96KHz
    ・51.2KHz  
    ・81.92KHz  
    ・102.4KHz  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuji、

    此器件不支持这些采样率。 对于这些速率、我建议您使用精密 Δ-Σ 转换器、而不是音频器件。

    最棒的

    Zak