This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在驱动热电冷却(TEC)元件(8.12V 3.5A)或珀耳帖器件时、应考虑使用什么 D 类放大器?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV594, DRV595, DRV592, DRV593, DRV591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999895/what-class-d-amp-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-8-12v-3-5a-or-peltier-devices

主题中讨论的其他器件:DRV594DRV595DRV592DRV593DRV591

是否可以使用 d 类 Ampl 来驱动 TEC 模块?  换言之-是否有任何 d 类放大器 IC 功能阻止它们用作 TEC 的驱动器(直流输入保护、电源问题等)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    当然、有些 D 类器件可以正常工作、但我最近在这篇关于 TEC 电机驱动器的博客中写道、您可能会发现它很有趣。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/967858/faq-what-motor-drivers-should-be-considered-for-driving-thermoelectric-cooling-tec-elements-or-peltier-devices

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、 在提出问题之前、我阅读了您的电机驱动器博客。 在我的案例中、D 类放大器更具吸引力、因为它们具有模拟输入(对电流系统的修改最小)。 您是否会指出可驱动8...12V 3.4A TEC (无直流保护等)的 D 类放大器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    将可重传的组织迁移到交换放大器团队。  他们可以为您提供帮助。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们实际上有一个专用的 TEC 驱动器系列! 它们分别是 DRV591、DRV592、DRV593、DRV594和 DRV595。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    DRV595很好、在我的情况下可能是最佳选择。 DRV595只有一个减去-价格。 例如、TPA3156 (采用相同封装)的价格是原来的十分之一。 适应 TEC 驾驶非常有吸引力...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    在价格方面、我肯定不是工程师要谈的问题。 但是、让我与能够与您讨论这一点的人联系。  

    此致、

    Robert Clifton