This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:采样率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001171/tas2505-q1-sample-rate

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

TAS2505-Q1是否能够以8kHz 采样率运行? 数据表的封面显示9kHz、而应用参考指南显示8kHz。

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    我认为这是数据表中的一个拼写错误、应该是8kHz、但让我仔细检查以确保正确。 我明天应该有最后的答案。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    我已确认这是数据表中的一个拼写错误、应该为8kHz。  

    此致、  

    Justin Beigel