This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:HPF 频率响应的详细信息

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000296/pcm1803a-detail-of-hpf-frequency-response

器件型号:PCM1803A

大家好、

PCM1803A 的数据表具有截止频率为0.019*FS 的 HPF。
您是否有图形、 原理图或任何其他信息等详细信息?

低频时的增益和相位对于我们的项目非常重要。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    HPF 增益响应位于数据表的性能曲线部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    图中显示截止频率为0.454*FS,但我想知道这种图的截止频率约为0.019*FS。

    或者、您能否在数据表第6页解释什么是"HPF 频率响应"?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    我在上一篇帖子中附加了一个图像、它肯定显示了低频高通滤波器响应、而不是低通响应。  请查看数据表中的图5和图6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin

    好的、谢谢。

    这是二阶 IIR HPF (巴特沃斯)滤波器吗?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、


    这是一个二阶 IIR、看起来具有巴特沃斯型响应。