This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 采样率

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000242/tas5805m-tas5805m-sample-rate

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5707

您好,团队

我在调试 TAS5805时遇到问题。 播放16K 音频时没有声音。 请告诉我 TAS5805M 是否支持16K 采样率? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

          从 TAS5805M 数据表中可以看出、它不支持16k 采样率。

    BRS

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon,

    我发现 TAS5707支持16K 采样率、但不建议在新设计中采用。 您对器件型号的建议是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          我们的 TAS58XX 系列器件不支持16kHz 的采样率。 我们建议您更改采样率或继续使用旧器件。

    BRS、

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leon,

    我还有另一个问题要问。 我想读取 TAS5805的 SDOUT 信号以消除高音和低音噪声。 TAS5805是否支持此设置? 如果它可以支持此功能、如何设置它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

          我们可以在 TAS5805M SDOUT 引脚中支持 SDOUT 输出。  

          您可以在 TAS5805M GUI 中选择 SDOUT 作为 DSP 前处理或 DSP 后处理。 相关寄存器为0x30、位于 Book 0/ page0中

               

          

    BRS、

    Leon