This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1796:将32位音频数据输入到24位 DAC 时的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1001026/pcm1796-the-behavior-when-input-32-bit-audio-data-to-24bit-dac

器件型号:PCM1796

你(们)好

当使用 PCM1796等24位 DAC 时、

如果用户向 DAC (24位)发送32位数据、是否有任何问题?

示例设置:

DAC: 24位 MSB 优先,左对齐格式数据

主系统的节拍:64fs

我期望的最低8位行为将被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    正确、PCM 将忽略最后8位。  即使您正在应用数字增益、这些位也不会影响输出。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!