This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:低音架双二阶计算器可能无法在 PurePath 中工作

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000495/purepathconsole-bass-shelf-biquad-calculator-may-not-be-working-in-purepath

器件型号:PUREPATHCONSOLE
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

在 PurePath 3 (TLV320adc6140)中、似乎低音架没有更新双二阶系数(或图形)。

其他滤波器类型似乎正常工作。  

此外、如果 ADC 处于从模式、双二阶滤波器计算器如何知道系统运行的采样率? 我需要计算32kHz 采样率的系数。

谢谢、

-howy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howy、

    低音和高音质层滤波器可以正常工作、但遗憾 的是、GUI 不会像应有的那样限制增益参数、增益大于+/-6dB 将导致系数和图形不更新。 如果您将增益保持在这些范围内、它应该起作用。

    最棒的

    Zak