This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:是否需要关断和故障引脚之间的连接来清除故障状态?

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TPA3111D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000015/tpa3111d1-connection-between-shutdown-and-fault-pin-needed-to-clear-fault-state

器件型号:TPA3111D1

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPA3111D1终端连接的问题。

他们想知道"是否需要将故障端子连接到关断端子"?

(目前其电路板、请参阅 TPA3111D1EVM 的电路图、它可以使用一个0 Ω 电阻器连接关断和故障端子。)

当它们通过外部微控制器将关断端子从低电平设置为高电平时、如果关断端子和故障端子未连接、则无法清除故障条件

然而、当关断和故障端子被连接时、故障端子在大约410ms 后看起来变为高电平并清除故障状态。 是否需要这种关断和故障连接?

请向我们提供有关建议。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    故障引脚可通过将其连接至关断引脚或循环使用 PVCC 电源来清除。  

    希望这对您有所帮助!  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克利夫顿-圣、

    感谢您的回答!

    [关于噼啪噪声]

    客户觉得自己知道爆音的原因。

    (由于 GAIN0和1端子设置的变化、它们的输入阻抗条件从9k Ω 变为60k Ω、这似乎也与提供的说明相匹配。)


    [关于关断和故障引脚]

    因此、在某些情况下、不一定总是需要将 FAULT 引脚连接到关断引脚?

    此外、当关断引脚设置为低电平至高电平时、并且允许放大器输出时、故障引脚上通常没有低电平输出吗?

    (这可能是由于它们应用不当造成的、但它们的测试结果显示故障引脚上有一个输出。 授权放大器输出时、是否会发生直流检测或其他情况?)

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    弹出

    如果我能得到更多的澄清的话。 您是否说客户在器件开启时更改增益设置?   

    关断和故障引脚

    如果客户可以循环 PVCC 电源、则他们将能够清除 FAULT 引脚。 FAULT 引脚可能不会仅因切换关断引脚而被清除。  

    我不是很清楚他们是如何误用的、因此我不确定我是否可以回答您的最后一个问题。 您能否提供更多详细信息?  

    谢谢、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克利夫顿-圣、

    弹出

    很抱歉、我想问另一个线程中有噼啪声。 我刚才错误地回答了这个问题。

    这一问题已经解决、但我会在下面写下详细信息。

    由于在原型板上进行了测试、扬声器音量足够大、白噪声很高、因此它们将设置端子 GAIN0和1分别从高电平更改为低电平。 而不是在电源打开时。 这种变化似乎导致了上述噼啪声、但在它们更改电容器后、问题迎刃而解。

    关断和故障引脚

    因此、如果它们可以循环使用 PVCC 电源、则可以将这两个引脚保持断开状态。  他们似乎担心断开这些连接可能会由于另一个原因而出现问题。

    我会问他们是否可以向我们提供有关他们电路的更详细的信息。 那么、通常可以理解、如果关断引脚从低电平设置为高电平并且允许放大器输出、那么 FAULT 引脚上不输出低电平吗?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    一旦故障被清除、放大器的输出就能够切换。 如果客户仅切换 SHUTDOWN 引脚而不循环 PVCC 电源、则如果 FAULT 和 SHUTDOWN 引脚未连接在一起、则不会清除故障条件。

    但是、如果故障引脚连接到关断状态、则切换关断引脚可能是清除故障所需的全部条件、具体取决于故障条件。  

    此致、

    Robert Clifton