This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:关于 LRCK、在断电时被置于 BCK 位置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000670/tlv320dac3100-about-lrck-bck-at-power-down

器件型号:TLV320DAC3100
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!

关于 LRCK、在 TLV320DAC3100上、我的客户有一些问题。

它们使用适用于 TLV320AIC31XX 的 Linux 驱动程序。(使用的 DAC 块。) 并将 AM3352用作 MCU。

www.ti.com/.../TLV320AIC31XXSW-LINUX

TLV320DAC3100是主器件、而 AM3352中的 McASP0 (FSX ACLKX)是输入端口。

 

(问题)

(1)当音频信号未从 AM3352输入到 DAC 时、DAC3100中的 PLL、DAC、HP 驱动器和 D 类放大器块断电。

(他们认为这似乎是 Linux 驱动程序的规范。)

此时,DAC3100和 AM3352之间的 LRCK、BCK 线路不是低电平,而是直流0.8V。

DAC3100的电平(DC 0.8V)上是否存在任何问题? 还是 IT 规格? (无发音)

当 DAC3100断电时,DAC3100中的 LRCK 和 BCK 端口是否为输入?

(如果是、DAC3100和 AM3352的 LRCK 和 BCK 端口均为输入。)

 

(2)他们希望在 DAC3100中、任何时候 LRCK 和 BCK 端口都是输出。

他们是否可以随时在 Linux 驱动程序中修改输出?

 

(3)当 PLL 和 DAC 打开时、HP 驱动程序和 D 类驱动程序会断电。

在本例中、DAC3100上是否存在任何问题?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    让我就您的以下问题发表评论:

    1. 只要 DAC 器件处于关断或硬件复位状态、数字输入的电平就不会出现问题。 我会说、当器件未通电时、数字输入为高阻态。
    2. 任何时候都意味着什么? 这包括硬件复位和默认状态? 客户是否需要从 DAC 获取信号输出或仅关注数字引脚的状态(灌电流/拉电流)?
    3. 在这种情况下应该没有问题。 即使启用了 PLL 和 DAC、也可以禁用输出驱动器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

     

    (2)(答案)

    目前、DAC 仅在音频回放期间和回放完成后的5秒内有效。

    除了硬件复位时、它们希望将 DAC 侧的输出设置为上述其他状态。

    此外、他们还在考虑 DAC 是否在从复位释放到首次音频回放的周期内设置输出。

    是否可以由客户在 Linux 驱动程序中修改为上述设置的输出?

     

    另一个问题。(以防有问题。)

    当 DAC 断电、LRCK、BCK 停止时、AM3352侧是否存在任何问题?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    让我澄清一下 I2S (BCLK 和 LRCK)状态。 在通过寄存器设置配置器件之前、该接口无法输出信号。 默认情况下、它无法输出信号。
    您可以使用以下序列:

    • 为器件加电
    • 配置寄存器设置
    • 此时、器件可将信号输出到 I2S 接口
    • 如果不需要回放、您可以禁用扬声器的输出、并保持 PLL 和 I2S 接口处于活动状态、以保持 BCLK 和 LRCK 信号处于活动状态。

    我无法评论 AM3352器件、不确定如果不存在 LRCK 和 BCLK 信号会发生什么情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器