This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:功率计算

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TLV320DAC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/998221/tpa3111d1-power-calculation

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3120

尊敬的团队

一个好消息 是、我们在客户的新项目中使用 TPA3111D1进行设计。

在这种情况下、输出功率的值是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    如原理图中所述、增益为20dB 或10V/V  在输入1Vrms 时、输出将为10Vrms。  使用12V 电源时、如果没有削波、则无法达到10Vrms。  要计算功率与损耗、请查看数据表中的第7.3.4节了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg

    客户计划扬声器输出结构如下:  

    您能不能帮助找到 衰减器和 I2S 立体声到单声道解决方案。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    我需要更多信息。  您希望扬声器负载具有1Vrms 信号时的电压或功率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    TPA3111D1PWPR 的初始设置低于20dB、因为最小增益设置为20dB、因此我们需要在 INP 输入之前使用衰减器、 然后将其微调至目标功率5~8W、如果 INP 输入为1Vrms、则输出将从注释中削波。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我在 TI-Tina 中创建了一个基本电路。  您需要的衰减器由 R1、R2和 R3组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg

    客户回复如下

    您能否为衰减器提供单端输出、我们需要遵循数据表和 EVM 中的原理图。  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    您需要使用我建议用于差分输入单端源的衰减器。  为了获得最佳音频性能、输入必须具有平衡的输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    感谢您回复衰减者。

    1.对于  I2S 立体声到单声道解决方案, tlv320dac3120 是否满足客户的要求?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为此设备启动新主题。  这将对在我们的论坛中搜索解决方案的人员有所帮助。  我不熟悉此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    感谢您的大力支持。

    非常感谢

    丹尼