This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何通过 PDN 将 spk 静音(引脚12)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000817/tas5805m-how-to-mute-spk-by-pdn-pin12

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好、TI 专家:

 我遇到了 SPK 静音问题。

我们的设计遵循此引脚(PDN)上的 TAS5805 EVM。

它由 ALC4050控制。

如果从编解码器信号中拉低、则它已静音。

但在主机上释放静音功能时无法进入播放模式。

同样、一旦静音操作、必须在播放模式下重新加电、否则放大器将会死机。

我在 EVM 上检查了它、症状与相同。

如何解决?

您能否为我分享用于调试的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

         如数据表所述、PDN 引脚为关断引脚、而不是 MUTE 引脚。 如果设置为低电平、则整个器件将进入断电状态、需要重新初始化。

         TAS5805M 没有硬件静音引脚、您需要配置寄存器0x03。

    BRS、

    Leon