This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:PCM512 + OPA1622 + BUF634

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1000860/opa1622-pcm512-opa1622-buf634

器件型号:OPA1622
主题中讨论的其他器件:BUF634

尊敬的 TI 员工:  

 我想根据用户启动的主题"PCM512 + OPA1622 + BUF634"提出相关问题。

我的问题是指 TI 员工在讨论过程中提供的原理图。  

问题是、为什么在 OPA1622同相输入端 R1电阻器之后需要一个额外的电阻器 R2。 在 BUF634BUF634 (R4+C2、Lt 和 CT)输出端设置的组件的作用也是什么。 如何影响声音?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、指示错误的原始线程标题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jahongir、

    电阻器 R2用于保护输入免受过流情况的影响。 由于可能存在电感反冲、我也会将其推荐在其他输入端。 组件 Lt 和 CT 正在对电缆 LC 建模。 8欧姆是扬声器阻抗。 R4和 C4正在形成缓冲电路、用于抑制电压瞬变、例如电感反冲。 电感反冲将产生急剧的电压上升 dv/dt、而高频电容器将在交流时对地短路并缓冲瞬态、从而保护其所连接的器件。 电容器在直流时断开、因此器件将不会从 R4看到直流负载。